请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256402 工具与软件:
您好!
我正在使用 UCC256402控制器、遇到了有关 nBWOV (偏置绕组过压保护)特性的一些不确定性。
根据数据表、在连续5个周期后触发 BW OVP 故障、但在计数器复位为零之前、这些周期之间允许的时间间隔不明确。
另外根据我们的测试、论坛上提到的1秒的响应时间并没有完全解决我们的问题。 具体而言:
*如果设备经历了4个周期的 BW OVP 后因任何原因关闭,在关机时间少于6秒后重新启动设备仍会保留先前的计数。 我们观察到、重新启动后、器件只需再增加3个 BW OVP 周期即可再次关断。
*我们怀疑6秒时间间隔可能与完全关闭导致的完全重置有关。
*
我们面临的关键问题是:在连续运行期间、如果故障条件未持续满足、nBWOV 计数器会复位为零的时间之后?
非常感谢您对此事的见解和任何其他文档或说明。
谢谢你
此致、
Hamed