This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:如何配置测试线束电路?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398520/ucc5350-how-is-the-test-harness-circuit-configured

器件型号:UCC5350

工具与软件:

你好。

请告诉我如何将 LTspice 栅极驱动器块连接到名为 LTspice 的仿真软件上的测试电路。
例如、
jp.mathworks.com/.../parameterize-gate-driver-from-spice-netlist.html
显示了具有单极输出电压的栅极驱动器的测试线束电路。
我想在这样的仿真中配置栅极驱动器测试电路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    我无法向您展示如何使用 LTSPICE 作为复制权限。  

    您是否有兴趣了解如何使用 PSPICE for TI?

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    感谢您的答复。
    我对用于 TI 的 PSPISE 感兴趣。
    您能告诉我如何将 UCC5350连接到测试电路、以便我下载它吗?
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们要使用的栅极驱动器是 UCC5350MCDWVR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好??

    您可以从 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 下载该工具 。

    进入该工具后、您就可以创建一个工程。 然后、您应该能够在器件搜索中找到 UCC5350:

    在放置器件后、您可以从右键点击菜单中拉取默认测试电路:

    以下是 UCC5350的默认测试电路:

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    "对不起,我以为你赢了。"

    我下载并打开了 UCC5350的原理图、
    "器件搜索"类别中没有"德州仪器(TI)说明"。
    搜索 ucc53时、未找到匹配项。
    我是从产品页面下载的电路、但可能是因为它是2017版。 我得到以下错误
    INFO (ORCAP-1598);检测到多个包含晶体管或二极管模型的导入模型。 为了模拟该电路、至少需要1个标记并且最大4个标记。
    错误(ORPSIM-16583):检测到多个包含晶体管或二极管的导入模型。 减少布线数量并再次进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    申し訳ございません。μ A

    ファイルが誤ったものでした。μ A
    しかし正しいファイルでも同様のエラーが発生します。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您需要更新库。 您可以重新启动 PSPICE 4次吗? 这应该足以触发更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答ありがとう μ A

    四回の再起動を試しました。μ A
    起動の際、画像のようなライブラリダウンロード中の画面とCapture 定制 Launch画面が出ました。
    その後、エラーは出ていないにもかかわらず、uccデバイスが見つかりません。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的道歉。 我再次检查错误并发现以下错误
    INFO (ORCAP-2463):正在进行库下载。。
    错误(ORCAP-2466):无法开始重新安装库。
    INI 文件位置:Spice_Install C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CaptureTCONTROL/23.1.0/Capture.ini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能现在只运行下载的电路。 您需要至少添加一个探针才能使仿真运行。