This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:-100V 的反向输入保护

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401701/lm7480-q1-reverse-input-protection-to--100v

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我想 将 反向保护扩展至-100V 电平。 是否可以在 SGND 和 AGND 之间添加一个二极管或 FET?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tufan:

    接地之间的是二极管将有助于提高保护级别。

    BR、

    Rakesh