This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:低压降稳压器

Guru**** 2509985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403075/tlv733p-low-dropout-regulator

器件型号:TLV733P

工具与软件:

您好!

这是不常见的。 我是一名业余爱好者、正在进行共享项目、我加入了"SOT-89R-3、SOT-89-3R 或 SOT-89-3L"+3、3V -500mA 低压降稳压器、其中输出电压处于中间位置。 那么、原理图显示的1.ADJ (GND) 2.VIN (TAB) VOUT 我在任何地方都找不到它? 我在这里遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最接近这一点的器件是 TLV709 、它具有固定的3.3V 输出选项、但是引脚排列与您描述的不同、并且输出电流不会那么高。 另一个是 LM317L 、它与引脚排列匹配、但是输出电流也过低。

    您能否共享该原理图以便验证它在显示哪个器件?  

    我还可以建议采用具有类似热性能封装中规格的替代方案、如 TLV75533PDYDR

    此致、

    Andres