This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:四相带90A 负载(rms/continuous)

Guru**** 2524560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143, LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402804/lm5143-4phase-with-90a-load-rms-continuous

器件型号:LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LM25143

工具与软件:

大家好、团队成员:

作为标题、LM5143是否建议使用该条件?(4相)

为了最大程度地减少 MOSFET 散热问题、我们是否可以并联使用2个 MOSFET?

如果您有任何建议、请随时告诉我。

输入电压:18-24V

输出电压:12V

输出电流:90A

tr < 40°C

我们无法在我们的应用中起诉散热器。


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    在该输入电压下可以以22.5A/相的电流运行、您还可以使用该控制器系列的 LM25143 42V 输入版本。

    请填写快速入门计算器并发送申请以供审核。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    为了最大程度地减少 MOSFET 散热问题、我们是否可以并联使用2个 MOSFET?

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、如果您愿意的话。 我的理解是、使用一个良好的 FET 比并联两个普通的 FET 更好。 这提供了更好的 PCB 布局、具有更严格的开关电源环路(更低的寄生电感)。 另外、并联两个 FET 可以使 Rdson 减半、但电容是电容的两倍、因此它实际上只适用于400kHz 及以下的情况。

    此致、

    TIM