This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36010:LM36010 IIC 初始化命令

Guru**** 2503365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36010, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402583/lm36010-lm36010-iic-initialization-command

器件型号:LM36010
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

您能否提供初始化 LM36010 IIC 的命令? 设置了半天后、我没有收到任何响应。

请提供详细信息和文件、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    我们的专家目前不在办公室。 他明天会回复你。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:  

    最重要的设置是0x01寄存器中的 bit[1:0]、根据您使用的闪光灯或手电筒模式、它决定了操作模式和当前设置寄存器0x03、0x04。 对于其他人、您可以暂时保留默认设置。  

    我可以问您使用的是 GUI 还是 USB2ANY 的直接写入/读取寄存器?  

    谢谢!  

    此致!  

    谢谢!