This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274C65CP:低电流负载下的关断问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS274C65CP, TPS274C65

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402703/tps274c65cp-turn-off-problem-with-low-current-loads

器件型号:TPS274C65CP
主题中讨论的其他器件: TPS274C65

工具与软件:

TPS274C65CP

上面是打开输出0然后再次关闭的示波器屏幕截图。

本例中的输出驱动一个50K 的负载电阻器。 DIAG_ENA 为低电平。

为什么在返回零之前电压会持续400us 降至6.8V。  

我也尝试了诊断 ENA Hi 具有同样的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    为了了解此处设置的基准-您使用的是 EVM 还是您自己的电路板? 如果您使用自己的电路板、您是否能够提供仅 TPS274C65的原理图来让我们仔细检查连接?

    是否可以在上面的示波器屏幕截图中包含 DIAG_EN、ENx 和 VS? 如果启用开路负载上拉(该上拉从 VS 到 OUT)、将会出现6.8V 电压-但是当 DIAG_EN=0时、这应该不可见。 我希望在搜索具体的调试区域之前确保了解全部信息。  

    此致、
    TIM