This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117HVQML-SP:LM117/LM137 QML SP 请参阅数据

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402578/lm117hvqml-sp-lm117-lm137-qml-sp-see-data

器件型号:LM117HVQML-SP

工具与软件:

您好!

您是否有任何关于 LM117HRLQMLV 和 LM137H1PQMLV 的见过数据?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我们目前没有任何 SEE 测试报告可用。 但是、IEEE 可能是搜索第三方 SEE 测试(如果存在)的良好来源。
    该器件是双极器件、因此一般认为它不受 SEL 影响。

    谢谢!

    伊丽莎白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,伊丽莎白,因为我没有访问 IEEE ,我在一个难题.

    但您能确认这一点吗  两者可兼得 器件是双极器件?

    非常感谢、

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    是的、两个器件都是双极的。

    谢谢!

    伊丽莎白