This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:关于反馈电路中的光耦合器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402529/ucc256403-regarding-the-optocoupler-in-feed-back-circuit

器件型号:UCC256403

工具与软件:

你(们)好  

我将 PC817用作反馈光耦合器、其输入通过或门连接到 CC CV 环路输出

通过看到下图、当其中一个二极管导通时、基极电流大约为(0.94mA)

从 UCC256403A 数据表中可以看出、IC 可以为 UCC256403提供的最大 IFB 电流为164uA

因此、光耦合器的 CTR 应低于20%(IC / IF)...我的理解是否正确?

我从"数据"中发现 CTR 随温度而变化  

还有一个问题是、我的光耦合器应在饱和模式还是线性模式下运行?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的以下评论。

    此致、

    --------------------------------------------------------

    你(们)好  

    我将 PC817用作反馈光耦合器、其输入通过或门连接到 CC CV 环路输出

    通过看到下图、当其中一个二极管导通时、基极电流大约为(0.94mA)

    >可通过光耦二极管的最大电流为(12V - 0.6V - 0.3V)/8.25k 欧姆= 1.35 mA

    从 UCC256403A 数据表中可以看出、IC 可以为 UCC256403提供的最大 IFB 电流为164uA

    >为了控制开关频率, LLC 会将来自 FB 引脚的电流从0更改为- 164 uA

    >IFB =- 164 uA LLC 将以最大频率运行

    >IFB = 0uA LLC 将以最低频率运行。

    因此、光耦合器的 CTR 应低于20%(IC / IF)...我的理解是否正确?

    >如果 CTR 为20%、则需要820uA 的光耦二极管电流将164uA 的 FB 电流从 FB 引脚拉出。

    我在"数据"中发现 CTR 随温度而变化  

    还有一个问题是、我的光耦合器应在饱和模式还是线性模式下运行?  

    >这将取决于反馈环路。

    >如果光耦需要大于164 uA 的电流从反馈引脚出来,光耦将饱和。  这种情况仅在输出电压较高并尝试纠正电压环路时才会发生。