This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:以 Webench 为单位的输出电压限制

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401905/ucc28950-output-voltage-limit-in-webench

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!

当我的客户尝试通过 TI Webench 平台设计 UCC28950时、他只能选择3.3V 到50V 的输出电压。 我的客户希望选择55V 输出电压、有没有任何方法实现?

此外、我是否可以检查输出电压范围以满足器件本身的功率要求? 请帮助建议,谢谢。  

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将修复 WEBENCH 来解决该问题。 基于 Excel 的计算器 将使 VOUT 升高到55V。  

    我希望这能解答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John C:

    感谢您的答复。 我可以看看如何获得 Webench 修复的通知吗?  

    也感谢您的选择、我将发送给客户。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    通常情况下、WEBENCH 团队需要几周时间才能实施这些更改。 有了时间线后、我就可以分享了。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John C:  

    感谢您的意见。 请随时向我通报最新变更。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我刚才已确认 WEBENCH 现在可以支持55V 输出。

    此致、

    John