Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 工具与软件:
您好!
当我的客户尝试通过 TI Webench 平台设计 UCC28950时、他只能选择3.3V 到50V 的输出电压。 我的客户希望选择55V 输出电压、有没有任何方法实现?
此外、我是否可以检查输出电压范围以满足器件本身的功率要求? 请帮助建议,谢谢。
此致、
John