Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CC1310
工具与软件:
我目前正在使用 LAUNCHXL-CC1310进行开发。 我编写了一个使用线程进入待机模式并通过"PowerCC26XX_standbyPolicy ();"编写的代码。当 DIO13引脚按下5秒后、我的代码运行无限循环并在 DIO14引脚中断时退出无限循环(通过使用"Power_setConstraint (PowerCC26XX_SB_disallow)"禁用电源限制)来防止它进入待机模式)、但我的代码存在问题。
在进入睡眠模式时、我使用的是右下方的无限循环、因此在进入睡眠模式时、我需要一些时间来进入睡眠模式、但因为我使用 while (1)、所以没有足够的时间进入睡眠模式。
2.我使用 TaskSleep ()在 while (1)之前给一段时间,但当前值不会下降。
3.我的代码是否错误,你能告诉我我应该怎样写我的代码吗?