This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:加快 LTSpice 仿真

Guru**** 2503205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402684/tps61170-speed-up-ltspice-simulation

器件型号:TPS61170

工具与软件:

您好!

我的一位客户当前正在使用 LTSpice、并且由于使用 TPS61170 LTSpice 器件、其仿真的运行时间显著减慢。 这一点与 从电路中移除 TPS61170时的情况一样得到确认、仿真如预期的那样运行。

团队在这里是否有任何建议来尝试加快运行时间? 这将有助于新产品的开发。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    请帮助检查输入和输出电容器串联使用的 ESR (例如1mΩ)是否非常小? 如果是、请尝试删除 ESR 或使其更大(尝试> 5mΩ)。

    此致

    Lei