This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158 PSR 支持

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402794/lm5158-lm5158-psr-support

器件型号:LM5158
Thread 中讨论的其他器件: LM5185

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我可以检查 LM5158是否可以像 LM5185那样支持 PSR 电压反馈吗? 客户想要减少一个辅助信道。  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eddie:

    不、这是不可能的。
    LM5158可用于 PSR 反激式设计、但始终需要借助辅助绕组来获得 FB 电压。 我无法像 LM5185一样连接在开关节点上。

    如果您有关于该器件的其他问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas