This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:TPS2493PWR

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1391764/tps2493-tps2493pwr

器件型号:TPS2493

工具与软件:

您好!

我还与我的 TPS2493PWR 有一个问题、它的严重行为至少是我所认为的、但我仍在学习 BITS、所以我对您的发现很好奇。

我有一个 tps2493、我正在测试功能以查看电路是否正常。

在输出短路测试之前、所有信号都处于良好状态。

在大约20V-21V 时、电流限制状态恒定导通。 例如、我正在通过 FET 燃烧21V0.6A (12W)。 它加热得太快。

我在计时器上使用一个1uF 的电容、为什么输出不会在160ms 关闭?

比21V 高的是它的工作很好...

您能否在我的原理图中查看我是否在某个地方进行了错误计算?

20V 至21V 时的行为是否正常? 为了避免 FET 的烧毁速度、我该怎么做?

期待您的调查结果、

BR.

Michel datema

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔、您好!

    如原理图中所述、您已将 UVLO 设置为22V。

    为了使 FET 在饱和模式下运行、VIN 必须高于 UVLO 设置。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我真的不明白你是什么意思。

    在电阻器偏差的 VIN 处、UVLO 为22。 总电压为1、25 (左右)伏。

    例如、VIN 始终高于 UVLO。

    这是什么?

    FET 在栅极电压为2-10V。 根据数据表、绝对最大电压为20V。

    我有一个理论、请帮我思考:短路所消耗的电流是多少、使 Kutch 电流导致输入端的电压降至 UVLO 电平以下。 直至 IC 关闭。 会反复地上升。 我将使用示波器来检查这些级别。 稍后更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不正确。

    UVLO 引脚在精确电压为1、25V 时断开、在电压为1、3V 时再次导通。

    当输出以大约2khz 的频率振荡时、电压不会低于1、25V

    输出 oscilates 为2khz、这是 FET 发出的可注意到的声音。 连接到 FLT 引脚的 LED 可以变暗。 我想它的渗透以及 PG LED 是关闭的。

    我可以提供更多/更好的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20V 时的行为是否正常? [报价]

    您在这里问的是哪个节点电压?

    它是 VAA 电压是否符合原理图命名规则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 当 VAA 低于22V (ORSO)时、UVLO 引脚低于1、25V、并且输出关闭。 PG 和 flt LED 关闭。  

    我有的示波是从1.25v 到大约1.33v 左右... (在 UVLO 引脚上)  

    在我的应用中、电源是可以耗尽的电池。 所以 VAA 从23V 到22V 的变化非常类似于发生的事情。 例如、我现在会占主导地位地烧毁 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我做了更多的测试,并重新论述了 IC 的计算器工具

    我上传的文件可能你可以检测到问题。

    我已经进行了测试。 现在:

    带负载(LED 灯)

    在本例中、VAA (Vin)从 UVLO 关闭到高于 UVLO 的转换为22V 到23.5V

    一旦电压上升到22V 以上、FET 就会以粗波导通、而不是干净的方波

    栅极频率从1.3kHz 变为17kHz。 这是一个值得注意的声音。

    计时器上的共模电压保持为0伏

    -->但是 PROG 的电压从0升到0.4V <-这是正常的吗? 如果 UVLO 开启、那么这似乎正常。

    电压上升约23.2V 后、ERR LED 会打开、prog 处的电压再次变为0。

    当我移除负载没有问题 PG LED 开关在一个所有是好的。

    如果我使用小电感负载(小型电机)、电机将开始 旋转

    如果我在本例中使用的电阻器太小、比23.5V 后的问题小3.9欧姆、FLT LED 将打开。 多次反射(正常)

    如果我在电机上使用较大的电容器47000Uf 参数、则小于1s 时会出现高频噪声、并且电机开启时会出现高频噪声

    当电流高于2.5A 电流限制、而当 UVLO 重新打开时、会出现这种高频噪声。

    请对您的调查结果感到好奇

    e2e.ti.com/.../2642.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔、您好!

    您之所以以略低于 UVLO ON 的方式运行 FET、有任何具体原因?

    能否知道您使用热插拔控制器的应用?

    您需要从我们那里获得关于此设备的确切支持?

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 UVLO 下运行 FET 是什么意思?

    您是说我为什么要将 VAA 降低到 UVLO 的阈值?

    这是因为放电的电池也可能处于这些电压电平。

    应用程序:

    带胶/AGM 电池、太阳能电池充电器和充电充电器的拖车。 EMI 滤波器。 (24V // 440Ah)

    此外、板载2000W 电动 PM 电机、因此还担心电压峰值

    热插拔控制器以高昂的价格保护工业 PC。 因此、我们绝不会超过或低于该 PC 的规格提供。

    很长的电缆穿过机箱等。

    我想防范:

    过压、欠压

    电压尖峰/瞬变

    过流

    断线和短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点:

    我刚刚测试了输出响应、其中 RE 电阻与负载串联。

    这可以正常工作。 它是3.9Ohm 电阻。 在这种情况下、LED 灯具有2安培负载。 (也使用2个进行测试)

    我在输出端测试了一个47uH 电感器、但这没有什么区别。

    还绕过了输入端的 psd760霰弹枪二极管,但分辨率没有改变

    只是分享我不想说什么,这。 可能 IC 的供电轨迹太小、但是不能得到任何读数、因为有一个区别、就是差异太小、无法表征

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michel、

    很抱歉在回应中出现延迟

    我仍然不清楚确切的测试案例和故障。

    您在21V、0.6A 上进行短路测试、发现 FET 温度较高。

    请告诉我您正在进行的确切测试条件。

    在可能的情况下尝试复制。

    你是否有任何波形? 这可能有助于进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行以下测试:

    标称负载、过载、开路负载和短路。

    在有负载存在的测试上、在大约21V 的 UVLO 导通电压时会出现问题。

    我认为你不需要复制,但我确实需要一些帮助。

    自上次测试以来、我更改了连接到 PROG 的电阻器。 (首先使用电位器、之后使用固定电阻器)

    这样、我就能够在问题开始的位置确定问题的位置。

    我没有真正的价值,我相信它是大约1/4的锅的范围。

    现在系统可以正常工作。 良好的启动。 以过载返回频率等。

    只有一个问题令我担忧。

    那么我需要再次设置它的值。 红色框中所占的百分比。 告诉我我现在处于 FET SOA 的20%(SafeOperatingArea)。 我不知道为什么。 对于我来说、这个 FET 和驱动器应该很容易适用于该系统

    您能看一下吗? 并向我解释原因是什么、更好地说、我可以做些什么来改变它。

    我已经看了视频,但不能真正理解这个问题来自哪里。

    谢谢 advance.e2e.ti.com/.../5582.TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔、您好!

    根据设计计算器中给出的输入值、将显示两个红色框  

    1.IFET - ILOAD 裕度(Vout 范围内的最低值):它呈红色、因为您将启动负载设置为9欧姆、这意味着 ILOAD=2.67A、但您在步骤1中将最大电流设置为2.25A。 请增加 F70的起始加载值。

    降额 SOA/PLIM:这是红色的、因为您将1A 合 1或 DC SOA 电流设置为@ VIN (最大值)(如果1s 不可用、则使用直流)、并且持续100毫秒。 这看起来是错的。 请使用 MOSFET 数据表中的正确值。

    谢谢  

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更改了一些值、我的导通电阻通常约为1k Ω、所以我不明白为什么我把这不是那么智能系统从 15欧姆这是好的:)

    但我不明白你的意思。 我可以找到 SOA 表、但在 DC 表上找不到任何内容。

    我想我缺少一个重复性的简单细节、您能向我解释什么是 DC 值吗?

    谢谢 advanse

    Michel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔、您好!

    请查看设计计算器中的 F58、F59电池。

    请从数据表中添加正确的值。 这就是 降额的 SOA/PLIM (F78)变为红色的原因。

    谢谢

    Amrit