This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51604:我有一个关于 MSL 更改的问题。

Guru**** 2511665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390887/tps51604-i-have-a-question-regarding-msl-changes

器件型号:TPS51604

工具与软件:

这是客户请求...
当您从 MSL2->MSL1开始时、是否执行了任何可靠性测试?
如果是、您能否提供数据?
此外、是否应该对 PCN 进行包装更改(ZVE:SEM-PS-02->B)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里发现该器件与 MSL2一起使用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    感谢您的答复。
    很遗憾、我们在客户的来料检查中发现了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、当有人向我指出时、我了解到了数据表的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我不知道 MSL 变化。 可能是一个拼写错误。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud-San,

    谢谢你。
    当干燥包耗尽时、是否有关于包装规格的文档?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定这份文档是否可用。 是标准文档吗? 您以前订购过吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud-San,

    我们没有收到客户关于不含干燥包的包装规格的任何请求、因此我们没有这些请求。
    这一次、客户的工厂发生了引线框污染、客户认为移除干燥包是一种可能性、因此要求提供包装规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要求 ATE 网站提供信息、并在收到信息后发布答案。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    一位客户还有一个问题。
    客户关于防潮组件拆卸的问题没有消除。

    1.请提交评估结果(SAT)、确认因湿气而剥落
    去除防潮组件后、吸收不是问题。
    (客户还担心因防潮包装被删除而导致终端氧化)

    2.因此,请提交评估结果(例如,显示润湿性的照片)确认
    移除防潮组件后、焊料可湿性不是问题。

    此致、
    T. Sako

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了答案。 我与 ATE 网站进行了仔细检查、并要求他们尽快提供信息。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 TPS51604DSGR 的 MSL、它是 MSL 1。

     

     

    ________

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud-San,

    感谢你的评分