This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充满电容量未更新

Guru**** 2584125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402188/bq40z50-r2-full-charge-capacity-not-update

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用 BQ40Z50设计一个 BMS、实现学习周期、化学 ID 为7670

第一步将电池放电至电量耗尽、并静置至少5小时、成功更新状态0x04

第二步是将电池充电至满电量、然后放松、将状态变化更新为0x05

第三步将电池放电至电量耗尽并放松、将状态变化更新为0x06

附件是 cycleing data 和 gg.filee2e.ti.com/.../3022.golden-file.gg.csve2e.ti.com/.../learningCycle20240817.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了日志文件、发现完全充电容量在完成学习周期的整个过程中都发生了更新。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电池容量约10.5Ah ,我使用 BAK NMC 3.35Ah 电池,电池配置为4S3P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QMax cell1为10885mA

    QMax cell2为11019mA

    QMax cell3为10903mA

    QMax cell4为10941mA

    QMax 包装10885mA

    我不知道为什么满电容量不是10885mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些时间来回顾一下。

    此致、

    Nick Richards