This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:LM3644火炬模式设置

Guru**** 2510145 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401791/lm3644-lm3644-torch-mode-setting

器件型号:LM3644

工具与软件:

大家好!

我们在火炬模式下使用 LM3644来驱动 LED。

但我们发现在某些器件上无法设置手电筒模式。

我们已检查原理图、Torch 引脚和 Strobe 引脚悬空。

这两个引脚是否需要连接至"高电平"?  

或者对这个问题有什么想法吗?

谢谢你。

Zeno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的芝诺:  

    您能否分享好手电筒设备和不好手电筒设备的寄存器值? 我可以帮助您调试。  

    谢谢!  

    此致!  

    John。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的答复。

    Enable registor 值:  

    设置启用寄存器=> 0b10001011 (0x88)、

    但读取 Enable registor 值为:

    读取使能寄存器=> 0b10000011 (0x83)

    我们读取故障标志(0x0A &0B)、即标志值:

    读取 FLAG1:0x80 (0x0A)

    读取标志2:0x02 (0x0B)

    谢谢你。

    Zeno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的芝诺:  

    在所用的手电筒模式下、您可以使  Torch 引脚和 Strobe 引脚悬空。 显示连接。  

    非常奇怪的是、0x0B 寄存器中的 OVP 故障位是1。 接通电流时可能出现 LED 开路、或者 LED VF 过大。 请告诉我您正在使用的 LED 吗? 您此时能否捕捉一个波形?  

    谢谢!  

    此致!  

    John。