This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070是否具有突发运行模式以提高轻负载模式下的效率?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063, UCC28060, UCC28070, UCC28065, UCC28064A, UCC28061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401784/ucc28070-does-ucc28070-have-a-burst-operation-mode-for-efficiency-improving-in-light-load-mode

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28065UCC28064A、UCC28063、 UCC28061、UCC28060

工具与软件:

大家好、

我的一个客户使用 UCC28070进行大规模生产。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。  
他们希望使用 UCC28070在轻负载模式下提高效率。
UCC28070是否具有突发运行模式或相位下降模式以提高轻载模式下的效率?   

问题2:
如果答案是"否"、您是否有推荐的器件? 是 UCC28065吗?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    遗憾的是、UCC28070没有传统的突发模式。 该器件通过 VAO 引脚进行零功耗检测、将在零负载时禁用栅极驱动器。

    他们需要支持的功率级别是多少? UCC28065在轻载时的性能要好得多、因为它将切换其中一个相位、而作为转换模式 PFC、它在轻载时的待机功耗要低得多。  

    我希望这能解答您的问题。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:  

    首先回答 Q2、UCC28065和 UCC28064A 都具有内置降相和突发模式功能、可提高轻负载效率。
    由于这些器件 运行在 转换模式(TM)下、因此如果输出功率极高、则可能无法使用它们。  您的客户必须评估 TM-PFC 是否适合其应用、或者是否必须维护 CCM-PFC。  

    UCC28070 CCM-PFC 控制器没有内置切相或突发模式。  但是、简单的外部电路可以轻松实现切相功能、以提高效率。   以下是一些介绍如何使用 UCC28070的文档:  

    e2e.ti.com/.../1200W-PFC-Ctlr-_2600_-PT-Schematics-REVE2.PDF   e2e.ti.com/.../UCC28070-Phase_2D00_Management-Demonstration.pdf    e2e.ti.com/.../UCC28070-Efficiency-Gain-with-Phase_2D00_Mgmt.pdf

    总之、我建议 在断开相位时同时禁用其中一个 MOSFET 栅极驱动器、使 IMO 电阻并将相应的 CAOx 输出短接至 PGND。  我建议使用具有 VAO 输出的比较器、而不是用户选择的电压、该电压对应于应发生切相的轻负载功率级别。  确保该电平足够低、以便有迟滞空间、并且相位恢复功率电平仍低于全功率的50%。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、Ulrich、

    非常感谢您的答复。

    我会告诉他们这些文档、  
      1200W PFC Ctlr & PT 原理图 REVE2.PDF
      UCC28070 Phase Management Demonstration.pdf
      Phase-Mgmt.pdf 下的 UCC28070效率增益

    UCC28070以支持轻负载模式。

    他们还希望建立1000W PFC。 (输入:AC90V~264V)

    他们选择 UCC28060、 UCC28061、 UCC28063、 UCC28065作为器件 、该器件可以支持突发运行模式或相位下降模式、以提高轻载模式下的效率。

    哪种器件最适合 支持轻负载模式? 是 UCC28065吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    通常、对于1000W PFC、我们看到使用 UCC28070。


    UCC28064A 和 UCC28065本身就是支持轻负载的最佳器件、但对于1000W 电源、您可能会发现峰值电流有点高。 如 Uli-San 提到的、有一份应用手册介绍了如何提高 UCC28070在轻负载时的轻负载效率。

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    非常感谢您的答复。 我明白了!

    谢谢、此致、
    和也。