请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7480-Q1 Thread 中讨论的其他器件:LM74800-Q1、
工具与软件:
大家好!
我们的设计中采用 LM7480-Q1、 我们的设计中使用了两个并联 LM74800-Q1 Oring 电路。 我们需要输入和输出电压为12V、输出电流为12.5安培、输出功率为150W (max);我们制作了 TINA 仿真软件、其中输出电流出现了一定的下降、因此我们可以对其进行整理。 我附加了包含输出结果的仿真文件。