This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:TPS51386RJNR

Guru**** 2628445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402246/tps51386-tps51386rjnr

器件型号:TPS51386

工具与软件:

我正在为 TI 器件 TPS51386RJNR 构建封装、并且无法找到  B/W 引脚编号1和8的 X 或 Y 尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚8的 X 和 Y 与 Pin3~Pin6和 Pin9~Pin12相同。 引脚1的 X 和 Y 与引脚2相同。 我不确定您谈论的是哪种尺寸。 如果我的理解有误、您可以截取一张屏幕截图、询问您不确定的特定大小的位置。

    谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要将引脚1或3放置在中、需要气隙 b/w 引脚1和8或端到端尺寸。 请参阅屏幕短内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 A 和 B 的长度、客户可以通过该图进行计算:

    A=2*(0.6-0.5*0.25+0.5*1.5)=2*1.225=2.45

    B= A-1.4-0.6=0.45

    谢谢。

    奥罗拉