This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM8364:工作温度

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM8364, TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400719/lm8364-operating-temperature

器件型号:LM8364
Thread 中讨论的其他器件: TPS3840

工具与软件:

我正在搜索这样的 LM8364 UVLO 来检测 IC。 高工作温度应高于105。 您能否提供有效选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS3840额定温度高达125°C、是理想之选。

    TPS3840数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masoud:

    我想要感应飞机电网的欠压情况、 飞机电网频率范围介于360Hz 至900Hz 之间。 我可以使用如下所示的分压器和滤波电容器。 滤波和检测到的电压将连接到 TPS3840的 VDD。

    上拉复位引脚将连接到 由3V3供电的微控制器。

    TPS3840的 VDD 电压将具有至少50mV 的纹波。 实际上、 VDD 的电压纹波将高于50mV。 我尝试使 VDD 的电压纹波低于200mV。  

    此外、我计划使用开漏型(TPS3840DL)、我需要分离 VDD 和微控制器 VCC 电压。 复位引脚将上拉微控制器 VCC 电压、而不是 VDD。

    TPS3840是否适用于此设计?

    如果需要、您是否推荐比 TPS3840更好的选项?

    您能否发送具有电网 UVLO 感应功能的应用手册(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bekir:

    TPS3840的 VDD 上的标称 DCV 是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我倾向于使用 TPS3840DL31 、因为其迟滞为200mV。 我们将会得到720Hz (1.4ms 周期)的电压纹波。 TPS3840DL31的 tp_HL 典型值为15us。 那么、您仍然认为 TPS3840DL 是检测360Hz 至800Hz 交流线路 UVLO 情况的有效选项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS3840适用于此应用。

    Jesse