This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:WDO 是否可用于下拉其他外设#39;EN 引脚电压?

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3431, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401752/tps3431-can-wdo-be-used-to-pull-down-other-peripherals-en-pin-voltage

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件: TPS3890

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否可以知道、使用 TPS3431 WDO 引脚同时下拉 MCU 的 NRST 引脚和其他外设(如 TI 的降压控制器)的 EN 引脚电压是否合适?

我们是否有类似的情况?

我的理解是...

可以将 WDO 连接到 NRST 和 EN 或通过隔离将 EN 连接在一起(如果额定电压较高且需要隔离。)、但我们需要确保 WDO 引脚上的下拉电流小于20mA、根据数据表、建议值小于10mA。  

您能否告诉我是否还有其他问题?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    对于我们的开漏器件、通常会使用 MCU 的内部上拉电阻、因此我们应该不会对该概念有任何问题。 只要设计保持在建议的运行条件的边界内、就不应该有任何其他问题。

    为了仔细检查、MCU 上的上拉阻抗和 EN 引脚上的上拉电阻是多少?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    我需要向客户核实情况。

    我们将确保上拉 MCU NRST 和降压转换器 EN 引脚的阻抗可以限制10mA 内的电流。

    感谢您回答我的问题。

    请让我再问一个问题:

    我们的客户还想知道我们是否具有带看门狗超时功能的可编程 t_RST 器件。

    之所以提出这一要求、是因为我们的客户需要灵活的 t_RST、以确保 MCU 的 AUX 电源和 MCU 之间的大容量电容器完全放电、从而关闭 MCU 的电源。

    我找到的最接近的器件是 TPS35AA17AGADDFR。 但它们也需要足够的启动周期、而不进行看门狗监控。

    对于 RTM TPS35AA17AGADDFR、我们如何在看门狗超时事件后或首次上电序列时、为 MCU 初始化实现灵活的非受监控周期? 使用 TPS3890时、比如数据表中使用的 TPS3431?

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    根据您客户的需求、我们提供了 TPS3435AFACADDFRQ1、它具有可编程看门狗计时器和输出脉冲持续时间。 该器件还具有10s 启动延迟。  此外、如果对于其应用来说时间过长、则无需等待完整的10s、启动延迟期间 WDI 上的有效脉冲将退出启动延迟并启动常规看门狗功能。  

    TPS3435AFACADDFRQ1

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    请问 TPS3435AFACADDFRQ1将在何时 投入工业市场?

    此致、

    Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hank:

    目前、我们的路线图中没有 TPS3435AFACADDFRQ1的工业型号、但这对于工业应用也很有效。

    Jesse