This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:是否可以将光电耦合器电源连接为从待调节电压(15.5V)到随后 LDO (12V)的输出电压的反馈?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402216/ucc28740-is-it-possible-to-connect-the-photocoupler-power-supply-for-feedback-from-the-voltage-to-be-regulated-15-5v-to-the-output-voltage-of-the-subsequent-ldo-12v

器件型号:UCC28740

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用反激式稳压器、对电压反馈电路有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——  

是否可以为光电耦合器电源供电、获得从待调节电压(15.5V)到后续 LDO 输出电压(12V)的反馈?

我理解光电耦合器电源只是一个电流源,没有看到任何问题,是正确的吗?

在我们的应用电路中、由于 LC 滤波器的容量不能足够大、反激式电源的轻负载模式下纹波会变得很大。

当光耦合器电源连接到 LDO 的输出时、纹波得到改善。

您能否查看下面随附的 PDF 文件。

e2e.ti.com/.../TL431-connection-.pdf

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是创建专用 TL341偏置的常见设计实践、这不会直接连接到正在调节的相同电压点。 您正在使用 LDO 来实现这一点、但也可以通过串联导通稳压器、甚至简单的齐纳二极管来实现。 您正在使用的 LDO 还可提供一些额外的滤波优势、如果使用导通稳压器或齐纳二极管、则无法获得这些优势。

    此致、


    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的答复。

    我知道这是一种常见的设计方法。

    我与客户分享了这些信息。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi