This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21550:栅极驱动器单电源

Guru**** 2811015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401963/ucc21550-single-power-supply-for-the-gate-driver

器件型号:UCC21550

工具与软件:

您好!

需要对 UCC21550数据表第33页图8.4中的单电源示例进行一些说明。

1) 1) 在 单电源配置中、同时为 VDDA 和 VDDB 提供 VDD (12V 隔离式电源)?

2) 2) VSSA  是否连接到开关节点(V_DS)?

3) 3) VDD 的负极(GND)连接到 VSSB

4) 4) VDD 的负极(GND)与低侧 MOSFET 的 GND 相同?

5) 5)电路中不需要 CZ 和 VZ 组件?

6) ROFF 值需要小于 RON 电阻?

此致、

明亮

此致、

明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bright、

    1. 是的、使用单个电源为 VDDA 和 VDDB 供电。
      1. 在该图中、VDDA 使用了自举电路、允许使用单电源。
    2. 正确、图中的 VSSA 已连接到开关节点。
    3. 正确、VSSB 连接到次级侧的接地端。
    4. 正确、通道 B 地(VSSB)连接到功率级上的 LS MOSFET 地。
    5. 此电路中不需要 CZ 和齐纳二极管。 这些用于在 VSSA 上设置负偏置。
    6. ROFF 通常设置为低于 RON、以便在关断 MOSFET 时允许更高的灌电流。

    希望这些内容能解答您的问题。 请随时提出以下任何其他问题。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您的答复。  

    关于 UCC21550数据表第31页中的第5点、

    "当非理想 PCB 布局和较长的封装引线(例如、
    TO-220和 TO-247型封装)时、电源的栅源驱动电压可能会出现振铃
    高 di/dt 和 dv/dt 开关期间关断晶体管。 如果振铃超过阈值电压、则存在风险
    意外导通甚至击穿。 在栅极驱动上施加负偏置是一种常用的保持方式
    低于阈值时就会出现振铃。 下面是实施负栅极驱动偏置的一些示例。"

    这意味着负栅极驱动偏置至关重要。 我当前有一个主题中讨论过的问题:  

    UCC21550:第2部分:UCC21550不工作的半桥电路

    也许在 VSSA/B 处添加负偏置将有助于确保不会由于 VGS 中出现的高尖峰而导致意外导通或击穿、使其高于栅极阈值。  

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、对于 UCC21550第33页图8.4中的应用示例

    6)齐纳二极管 Vz 和电容器 CZ 如何在关闭期间产生负偏置

    7) 7)齐纳二极管 vz 和电容器 CZ 的值是多少?   

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bright、

    我同意负偏置电压会帮助增加裕度来防止输出引脚上的噪声意外导通。 不过、我注意到您在另一主题中提供的波形中有几个注意事项:

    • 在空载条件下、波形是干净的。
    • 44V 有一些噪声、但48V 有很多噪声。
      • 这看起来像是功率级的问题
      • 即使使用负偏置来增加意外导通的裕度、这种类型的噪声也可能会引入其他问题。 我想找到该噪声的来源。

    关于您的其他问题:

    6.) 几个周期后、电容器 CZ 在其上产生了电压、此电压由齐纳反向电压钳位。 这会导致输出波形因 CZ 的电压电荷而下移。 这种负漂移会增加阈值电压的裕度、以导通 MOSFET。

    7.) 选择的齐纳二极管应具有负偏置所需的反向电压。 选择的电容器应能够保存开关周期中的电荷。  

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    感谢您的答复

    1) 1) 电容器 CZ 的建议值是多少?

    )是此配置中的齐纳二极管5.1V 吗? 即与栅极驱动信号串联

    此致、

    明亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bright、

    1uF 电容器应该就足够了。

    齐纳二极管可以是您希望将电容器钳位到的任何值。  5.1V 时有效。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    谢谢你。  

    我将向您通报最新情况

    此致、

    明亮