This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV5144:LV5144与 LM5146-Q1

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145, LM5146, LM5146-Q1, LV5144, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403543/lv5144-lv5144-vs-lm5146-q1

器件型号:LV5144
Thread 中讨论的其他器件:LM5146-Q1LM5145、LM25145 、LM5146

工具与软件:

大家好!  

我之前计划使用 LM5146-Q1进行直流/直流降压设计。  

刚刚遇到 LV5144 -看起来它完全是引脚对引脚替换-除了3个主要差异。  

LV5144的 Vin 最大值为95V、 LM5146-Q1的 Vin 最大值为100V。  

LV5144的 Ioutmax 为20A、LM5146-Q1的 Ioutmax 为30A

LV5144比 LM5146-Q1便宜得多。  

我有3个设计- 10 A/20A/30A。

您能否确认我是否无法使用 LV5144提供30 A 的电流?

如果 LV5144和 LM5146-Q1的相似度为99%、那么 LM5144是否也可用于30A 电流?

非常感谢您的指导和支持。  

谢谢

Sahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sahil:  

    是的、它是同一个控制器系列。 我们还有 LM5145和 LM25145、其最大输入电压分别为75V 和42V。 不要担心输出电流规格-这完全取决于功率级。

    请注意、如果您不需要汽车、我们还可以提供 LM5146 100V 版本。 LM5145 -Q1 和 LM5146 -Q1 是该系列中的汽车器件。

    此致、

    TIM