This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:使用 bqStudio 将 Golden Data 文件导入到电量计中、不会更新电量计中的 Learned Full Charge Capacity 和 quot 值。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401046/bq34110-importing-a-golden-data-file-into-gauge-with-bqstudio-does-not-update-the-learned-full-charge-capacity-value-in-the-gauge

器件型号:BQ34110
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDV

工具与软件:

bq34110在出厂时带有2200mA 十六进制的 FCC 我们的目标细胞在放电5小时的情况下的额定值为1900 mA、但在放电2小时的情况下、我们的使用量实际上在1550 mA 3091附近。 我们使用 Golden 文件从表示目标单元的一系列先前周期中导入学习到的数据图像。 但是、当使用 bqStudio 完成导入后、我们文件中列出的"Learned Full Charge Capacity"值根本不会更新电量计中的 FCC。 该值保持在2200、而 Golden 文件中的所有其他参数均已更新。 当我们执行一个完整充电/放电/充电周期时、电量监测计会更新 FCC 值、但 FCC 变化似乎有25%的增量限制、因为我们只是在第一个完整周期中报告到1644。 这需要第二个完整周期才能接近我们的1550 mA 联络号码。 考虑到2小时的放电和 C/2充电也需要2小时、这需要8小时调节电池包、才能将 FCC 出厂编号更改为我们想要的1550。 这是不切实际和不可接受的。 如果我们在使用 bqStudio 时遗漏了一些内容、我们当然会欢迎使用指针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    如果可能、您能否共享此事件的日志文件和电量监测计设置的.gg 文件、以便我们更深入地了解发生的情况?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以附加我们的 gg 文件。 但导入过程不会生成日志文件、对吗? 此处显示"Learned FCC"条目、并且在导入后、该条目显示在数据存储器/电量监测/状态配置文件/学习寄存器中:

    但在我们进行完整循环之前、电量监测计会继续在 Registers/FCC 条目中显示2200的出厂值。。

    所有使用 bqStudio...。

    e2e.ti.com/.../5127.NiMH_5F00_master_5F00_parameters.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我认为必须使用上的 bqStudio 日志记录功能重新创建上述情况、相关信息可在"Registers"选项卡的右上角找到。

    只是确认一下、是否在使用的电池上使用过 GPCCEDV 工具? 如果没有、该工具可以在下面找到:

     https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此日志是在将以前提供的 GG 文件导入到已执行的系统中的过程中获取的。 正如我们所说的那样、仅显示 FCC 未更改以匹配文件内容。 事实上、该日志仅显示 entries.e2e.ti.com/.../log-during-GG-import.log 的少量数据存储器    

    我们想要做的是将所学的 FCC 编程为更接近我们已知值的值、而不受出厂默认值2200mA 的约束、该默认值距离我们的目标超过25%、通过"学习"进入 FCC 寄存器、需要多个周期才能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    从我们的团队收到委员会后,我相信该设备的学习 FCC 是1900mA 26200,因为设计容量被设置为相同的值在导入的文件。 我认为、更改导入文件中的值应该可以让您控制所了解的 FCC 值。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是文件已被正确读取和解释。 文件导入时、设计容量和学习的 FCC 均设置为1900mA contribus。 这些数据基于电芯5小时放电规格。 bqStudio 将这些值放入其各自的数据存储器位置。 但是、当 FCC 寄存器出厂设置为2200mA 时、电量计会收到电量计、正是该寄存器用于从电量计报告相对充电状态。 在 bqStudio 的导入功能期间、该重要寄存器不会使用学习到的 FCC 数据存储器位置中的值进行更新。 我们发现更新 FCC 以正确使用的唯一方法是在文件导入后对单个单元执行更多的学习周期。 然后、电量监测计会记录新的学习到的 FCC 存储器值、并也会更新操作 FCC 寄存器。 我们如何使电量监测计放入从.gg 中学习的 FCC、 将导航器文件导入 FCC 寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成此导入非常重要、因为我们的实际使用时间为2小时、需要我们将设计容量更改为1550 mA 即使在进行设计并了解到在.gg 中 FCC 设置为1550。 文件、文件导入不会将 FCC 寄存器从2200更改为2200。  我们发现更新 FCC 寄存器的唯一方法是对单元应用多个充电/放电周期。 每个部件需要花费太多的时间。 FCC 寄存器更新需要通过文件导入来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一些时间来浏览该主题。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的标题错误。 导入会更新所学习的 FCC 数据存储器位置。 此时 FCC 寄存器不会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电量监测计正在显示异常行为、您能否与.srec 共享更长的 FCC 误差日志文件(完整充电和放电周期)。

    我假设您附加的.gg 仍然有效。

    您是否使用 GPC_CEDV 工具优化了电池的 CEDV 曲线?  GPCCEDV 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    您的电池的实际设计容量是多少?

    什么是电池组配置? (例如:2s3p)

    此致、

    Diego