This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:Windows 11笔记本电脑上的 bqStudio 未检测到

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1400528/ev2400-not-detected-by-bqstudio-on-windows-11-laptop

器件型号:EV2400
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我在让 bqStudio 识别笔记本电脑上的 EV2400时遇到问题。  我在 Windows 11笔记本电脑上使用 bqStudio 1.3.101版本。  该器件出现在 HID 器件的器件管理器中、但我无法在 bqStudio 中访问它。 我在另一台笔记本电脑上运行了相同的 bqStudio 版本和相同的 EV2400、工作正常。 我在这台计算机上只有一个问题。 我已经尝试运行 EV2400的固件更新程序、但收到如下错误:  

我已卸载 bqStudio、重新启动计算机、重新安装 bqStudio、然后重新启动计算机、仍然有同样的问题。 非常感谢您为我们的活动提供任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请在 TI.com 上使用 bqStudio 测试的最新版本。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了 BQ Studio 1.3.127、仍然有同样的问题。 这次、BQ Studio 认为 EV2400是 EV2300。 但是、它仍然无法检测我尝试测量的电量监测计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这里注意到的是 、当不同笔记本电脑上的 HDQHOSTIN、SE 和 CALMODE 位被设置为 true 时、它会被设置为 false。 这可以说明我的问题是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已拔下插头并将其插回。 这是我现在得到的结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isabelle、您好!  

    EV2400上的全部三个 LED 是否都亮起?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、并且 EV2400显示为 HID 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isabelle、您好!  

    您是否能够在另一台计算机上尝试此操作?  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它在多台其他笔记本电脑上运行良好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isabelle、您好!  

    这似乎是您的计算机的 IT 问题或 Windows 问题、而不是 TI 器件问题。  

    此致、  

    Robert。