This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630ADDA

Guru**** 1825840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403486/lmr33630adda

器件型号:LMR33630

工具与软件:

尊敬的客户服务人员:

我们的工程师使用 LMR33630ADDA 元件来降低 P.S.

我们使用了几乎与数据表中建议的相同的 PCB 布局和组件。

我们从 Mouser Electronics 购买了10件产品、并在我们的 PCB 中进行组装。  

当电路启动时、LMR33630ADDA 烧毁、输出电压重复输入电压。

我们单独尝试了开关电路(具有所有外设组件)、但它无法正常工作!

请提供建议

此致

Doron Rosenwasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:  

    请发送您当前的实施和布局、以便我们为您提供更好的帮助。 此外、您能否发送测试是如何进行的、并注意此应用是隔离式应用还是连接到下游的其他项目?

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jashua:

    我 设法解决了问题、未正确焊接 AGND 散热焊盘、因此未连接 PGND 和 AGND。

    散热焊盘不仅用于过热、而且具有一个功能 GND 引脚。

    感谢您的提示回答…

    Doron Rosenwasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Doron:  

    听起来不错。 我很高兴您很快找到了解决方案。

    谢谢!

    Joshua Austria.