This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-LM25184DESIGN-CALC:缓冲电阻器功率耗散额定值

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403788/lm25183-lm25184design-calc-snubber-resistor-power-dissipation-rating

器件型号:LM25183-LM25184DESIGN-CALC
Thread 中讨论的其他器件:LM25184

工具与软件:

尊敬的 TI:

我一直在使用计算器进行采用 LM25184的设计、这种设计希望将24V 电源转换为高达48V 的电源。  大多数计算器似乎都合理、但似乎有一个附加因子4应用于缓冲器电阻器功率耗散额定值。

我可以根据公式 P = CV²f 来计算缓冲电阻器中的功率耗散、这样得出的数字比计算器中报告的数字小4倍。  额外因数4是否意味着设计裕度?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您发送编修。  正确的做法是、将其包含在设计裕度中、以适应高温环境、所有电阻器在高温下都会被拉好。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao