This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:电池电量不准确

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402170/bq27426-inaccurate-battery-level

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件: GPCCHEM

工具与软件:

您好、

放电将从70%突然下降到50%。 这是什么原因呢?

目前、TI 数据库使用化学 ID 5377。 请检查此 ID 是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您无法将自定义 chemID 编程到 BQ27426电量监测计上。 对于 BQ27426、您只能在三种预编程化学 ID 中选择一种。  

    此致、  

    Robert。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、ö m

    我可以问一下它们是哪三个 ChemID 吗? 我需要选择哪一个最合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    下图(摘自 bq27426技术参考手册)显示了您可以为此电量计选择的三种化学 ID。 为了确定三种化学 ID 中的哪一种最匹配、您可以使用 GPCCHEM 工具。  

    此致、  

    Robert。