This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176无电源输出

Guru**** 2511975 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384501/lm5176-the-lm5176-has-no-power-output

器件型号:LM5176

工具与软件:

您好!

我们对 电源电路使用 LM5176PWPR、其输入电压为19VDC、输出电压为12VDC、

WWE 发现我们的电路板出现故障、LM5176可能 已损坏、因为 LM5176没有功率输出(我们对新的 LM5176进行了更改、从而 解决了该问题);

检查电路 以得到 SW1波形异常: 高侧栅极电压为0V、低侧栅极具有正常波形;SW2波形正常;

请查看我们的原理图和 PCB 布局、如果我们的设计有任何错误、请发表您的意见、谢谢。

e2e.ti.com/.../D531_5F00_V31_2D00_230106.brd   e2e.ti.com/.../LM5176PWPR_5F00_sch_5F00_from-DSIPC_5F00_D542_2D00_11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    感谢您使用 E2E 论坛、

    注意、确保我理解了右上角的所有内容-这就是我理解的内容:

    更换 LM5176后、一切将按预期正常运行。

    您选中了 SW1、但这不符合预期。 是发生故障的器件还是正常工作的器件?

    有多少个电路板发生故障? 有多少块板在工作。

    命名非常令人困惑-澄清:

    VOUT 是 功率级的输入电压

    Vin 是功率级的输出电压

    对吗?

    您能否提供示波器图:(时间标度为1、几毫秒和几个开关周期)

    - VIN 和 VOUT

    - SW1和 SW2

    - COMP 和 FB 以及 SS

    您能否  将填写好的 LM5176设计计算器附加到该主题? 这是进行原理图审阅的最高效工作流程。
     

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、ö m

    答案如下。

    更换 LM5176后、一切将按预期正常运行。

    -->是。

    您选中了 SW1、但这不符合预期。 是发生故障的器件还是正常工作的器件?

    -->SW1无法正常工作。 这是下降单元。

    有多少个电路板发生故障? 有多少块板在工作。

    我们使用了大约5k 的 PC 板上安装。  总共有15个 LM5176失败。  

    命名非常令人困惑-澄清:

    VOUT 是 功率级的输入电压-->是

    VIN 是功率级的输出电压-->是。

    对吗?

    您能否提供示波器图:(时间标度为1、几毫秒和几个开关周期)

    - VIN 和 VOUT

    - SW1和 SW2

    - COMP 和 FB 以及 SS

    -->我将上传有关 VIN/SW1、VOUT 和 SW2的故障 LM5176'波形。

    您能否  将填写好的 LM5176设计计算器附加到该主题? 这是进行原理图审阅的最高效工作流程。

    我将上传 Lm5176设计计算器。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还请检查您是否将有故障的器件放置在工作板上-这样是否会再次失败。

    谢谢!

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    还请检查您是否将有故障的器件放置在工作板上-这样是否会再次失败。

    -->是的、我们更改了发生故障的 LM5176、并在两 MB 之间工作。 故障之后是故障 LM5176。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_6F522C67_LM5176-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    到目前为止、此信号看起来正常:

    - SS 斜升(最好在几毫秒内查看该图以查看它是否也保持高电平)

    - VIN 似乎稳定(至少在图中所示的短时间内)

    - 根据输出电压、FB 为低电平

    - SW 上有一些尖峰-所以看起来设备试图启动,但无法切换 MOSFET

    由于 SW1不会变为高电平、接下来最好进行检查:

    -引导1

    - HO1.

    - SW1

    - LO1.

    您是否也可以在工作电路板上进行探测:

    - SW1

    - SW2

    - MOSFET 闸极信号检查过冲或下冲,这可能会损坏设备。

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工作板波形如下所示

    由于 SW1不会变为高电平、接下来最好进行检查:

    - BOOT1 - HO1 - SW1-LO1

    -->明天我将测试信号。

    谢谢!

    .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    我认为您已在范围内启用了20MHz 滤波器、请勿启用此功能、因为这可能会隐藏尖峰脉冲特别是在开关节点上、其中下冲或过冲可能导致元件损坏。 输入 ESP。 电压基准。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、

    -引导1

    - HO1.

    - SW1

    - LO1.

    我将在"Scope"。"Test the failed MB"和"worked MB"。中禁用20MHz 滤波器

    以上波形将继续。 这是稳定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    工作的 MB 波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Stefan、

    所示为所示的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    仍然只是显示没有启用 HO1信号、但我不知道此板上会出现什么问题。

    您可以尝试添加 与电阻 PR668并联的100nF 电容器。  
    看看这是否有影响、例如输入电源上升时抖动是否很大。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    我今天将进行此返工。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    感谢您进行更新和返工。
    Stefan 目前不在办公室、将于周三返回。

    在您完成返工并进行新测量后、请给我们一些额外的时间来与您联系。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、Niklas、

    添加该100nF 电容器后、电路板的 LM5176就可以工作了。 输入=19V 或9V 时、它可以很好地工作。

    而我 在另两个正常工作的电路板上安装了另两个出现故障的 LM5176。 拖车 LM5176仍然出现故障。

    我将测试失败的2 MB 的波形、并验证失败的2 LM5176与可以在返工后正常工作的另一个 LM5176之间的差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    感谢您的更新。
    我很高兴听到电路板使用100nF 电容器。

    如果您对两个 IC 未通过测试、请告知我们您何时完成测试。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Niklas、

    第一个故障芯片的波形、如下所示。 在添加100nF 电容后、发生故障的 LM5176具有相同的波形。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二个 LM5176的波形出现故障、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hongbin:

    由于 LO1电压仅在~3V 上下波动、所以 VCC 电源似乎不正常。 您能否检查 VCC 的电平以及是否有其他东西在加载 VCC 电源以及 MOSFET 正常。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、ö m

    发生故障的 LM5176的 VCC 为3V。 得益于 LM5176的 VCC 为7V。

    VCC 仅适用于 LM5176。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    VCC 为 MSOFET 提供一些内部逻辑和栅极驱动器。

    因此、您可以尝试移除 MOSFET 并检查 VCC 是否恢复到~ 7V。

    如果电压仍然只是达到3V、我会假设内部栅极驱动已损坏。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    我将移除 MOSFET、以在下周验证 VCC。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    移除这些 MOSFET 之后、VCC 仍然是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    LM5176似乎已(也)损坏。 您也应该更换此组件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    我们说得对。

    除了100nF MLCC?外、我们的原理图和 PCB 布局是否有其他要更改的内容

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、胡红斌

    今天是德国的假日、因此请期待响应延迟。 为了进行原理图审阅、我建议使用快速入门计算器: SNVC208计算工具| TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    刚刚再次检查了布局。

    我只看到了一个项目。

    LM5176上 VCC 引脚的电容通过 GND 平面连接至 LM5176的 PGND。

    最好采用直接连接来降低电感。 如果不可能、我建议在 LM5176 PGND 上安装过孔。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    非常感谢!

    您能否上传基于我们的 Brd 文件的图片? 该图 显示了如何更改 VCC 电容器的 GND 引脚和 PGND 之间的连接。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    请参阅此应用报告系列:

    (1)四开关降压/升压布局提示1:确定布局的关键器件

    (2)四开关降压/升压布局提示2:优化功率级的热环路

    (3)四开关降压/升压布局提示3:将差分检测线路与电源平面分离

    (4)四开关降压/升压布局提示4:栅极驱动和返回路径布线

    以及 EVM 的布局、它们为布局提供了良好的参考。

    https://www.ti.com/tool/LM5176EVM-HP

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、ö m

    非常感谢!我们‘ll 查看布局提示。

    没有其他问题。  

    我是否应该关闭此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongbin:

    非常感谢、按下 Resolve 按钮会很好。

    可以重新打开、方法是输入另一个问题、或者根据需要打开新主题。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    非常 感谢您的持续支持、我们将测试我们的电路板、并在出现其他问题时创建新主题。