This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:开关频率的变化

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403759/tps62827-switching-frequency-variance

器件型号:TPS62827

工具与软件:

尊敬的专家:

客户将 TPS62827用于4V 至0.85V/4A 应用、并且对 Fsw 有疑问。 他们想知道自己的设计是否存在任何问题。  

他们进行了测试以测量不同负载下的 FSW。  我们的 DS 的典型值仅为2.2Mhz、并查看了图。 8-27、我们只能判断 fsw 的趋势。 我们将表左侧的 DS 图8-27中的 FSW 作为参考。  

从电流大于3A 来看、Fsw 似乎越来越小。 但是、在右侧的表格中查看客户测量数据、我们看到 Fsw 越来越高。

您能否说明结果是否良好、以及如何解释 DS 和客户测量之间的趋势是否不同?   

  

此致、

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    以下应用手册说明了频率的一般变化方式: https://www.ti.com/lit/an/slyt646/slyt646.pdf

    随着负载电流上升、它应该增大。  Vin 和 Vout 与任何 D/S 曲线都不同、因此您将看到不同的行为。

    不可以、频率的变化并不表示设计中存在任何问题。

    谢谢!

    Chris