This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:DP 信号检测和放大器;指示

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, TDP0604, TMDS1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1398396/tusb1064-dp-signal-detection-indication

器件型号:TUSB1064
Thread 中讨论的其他器件: TDP0604TMDS1204

工具与软件:

嗨、团队:

客户想了解 TUSB1064:在 DP 模式下、当有 DP 信号传入时、TUSB1064是否可以检测到该 DP 信号并 通过 I2C/GPIO 通知 MCU?

我去过 D/S、但没有发现1064没有寄存器/IO 来指示 DP 信号状态、因此可能需要在此处进行双重确认。

谢谢你

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *我通过了 D/S ,但发现1064没有 regs/io 来指示 DP 信号状态,所以可能需要在这里进行双重确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    您的理解是正确的、TUSB1064无法指示 DP 信号状态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您的回复、

    TDP0604/1204是否可以实现这一点? 我看到存在输入信号检测、如果器件处于待机模式、我们似乎可以通过检测到输入信号

    谢谢!

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Charles

    您可以使用具有专用 SIGDEC_OUT 引脚的 TMDS1204。  

    SIGDET_OUT。 当在 IN_CLK 或 IN_D2上检测到信号且 HPD_IN 为高电平时、开漏输出被置为低电平。 否则会将信号取消置位。 使用时需要10k Ω 或更大的上拉电阻。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. TMDS1204是一种 HDMI 转接驱动器、但请参阅数据表中的内容、也可以配置为使用 DP 转接驱动器;如果是 DP 模式、SIGDEC_OUT 引脚也可用作检测引脚、以确定是否有视频流通过?
    2. YOGA27和 YOGA9使用 TUSB1064的多路复用器和 DP 转接驱动器功能。 是否有机会在 TUSB1064上实现视频流检测功能?
    3. 是否有其他集成 MUX + DP 转接驱动器的 IC 可实现此功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TMDS1204可以支持高达8.1Gbps 的 DisplayPort 模式。 SIGDET_OUT 引脚仍可在 DisplayPort 模式下用作检测引脚、以检测是否存在发送到 TMDS1204输入的信号。 我知道 TUSB1064正在 YOGA27和 YOGA9中使用、但 TUSB1064没有支持输入信号检测的内部 LOS 电路。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他集成 MUX + DP 转接驱动器的 IC 可实现此功能?

    可以替代 TUSB1064、还支持检测视频流功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有集成 MXU + DP 转接驱动器的 IC 来支持输入信号检测。

    谢谢

    David