This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:‘s IinDPM 和两级输入电流限制之间的关系如何?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402143/bq25720-what-s-the-relationship-between-iindpm-and-two-level-input-current-limit

器件型号:BQ25720

工具与软件:

众所周知、、BQ25720支持 IinDPM 和两级适配器输入电流限制(峰值功率模式)、、那么‘s 它们之间的差异和关系?是什么呢

、IinDPM、为1A、、并且两级适配器输入电流限制功能中的 ILIM1也设置为1A μ A、因为系统过载要激活 IinDPM 操作  两级适配器输入电流限制功能中的 ILIM2实际上绝不会因为 IinDPM 操作会防止输入电流增加超过1A 并达到 ILIM2值。

、我的上述理解是正确的     ?ILIM2的现有意义和两级适配器输入电流限制(峰值功率模式)的特性是什么

众所周知、、IinDPM 旨在防止适配器过载、什么‘s  两级适配器输入电流限制的设计目的?为什么 IinDPM 不能替代  两级适配器输入电流限制(峰值功率模式)的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    请参阅部分 9.3.20两级适配器电流限制(峰值功率模式) 范围规格

    通常、适配器可在几毫秒至几十毫秒内提供高于直流额定值的电流。 该充电器采用两级输入电流限制或峰值功率模式、以充分利用过载能力、并在系统负载瞬态期间更大限度地减少电池放电。

    [quote userid="564296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402143/bq25720-what-s-the-relationship-between-iindpm-and-two-level-input-current-limit 通过系统过载激活 IinDPM 操作、 两级适配器功能中的 ILIM2输入电流限制实际上永远不会因 IinDPM 操作阻止输入电流增加到超过1A 并达到 ILIM2值而达到。

    充电器将首先对 TOVLD (PKPWR_TOVLD_DEG 寄存器位)应用 ILIM2、然后对 ILIM1应用最长 TMAX–TOVLD 时间。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    、以便在系统负载瞬态期间充分利用过载能力并最大限度地减少电池放电。

    1、?由于适配器本身具有在特定持续时间内的电流浪涌能力、而充电器没有给出、与充电器 无关、我如何理解这种描述

    2、充电器为什么以及如何使电池的放电最小化?

    [报价 userid="554529" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402143/bq25720-what-s-the-relationship-between-iindpm-and-two-level-input-current-limit/5368964 #5368964"]充电器将首先为 TOVLD 应用 ILIM2 (PKPWR_TOVLD_DEG 寄存器位)、然后为 ILIM1应用最高 TMAX–TOVLD 时间。

    1、此处"适用"的含义? 如果充电器尝试达到高于寄存器、右?中设置的 ILIM2、充电器将在 TOVLD 的持续时间内限制并尝试将适配器输入电流固定为 ILIM2、或者如果适配器输入电流浪涌增加超过 ILIM2?、充电器将采取什么措施

    2、、如果充电器尝试变为高电平超过 ILIM2、那么它会在 TOVLD 期间限制并尝试将适配器输入电流固定在 ILIM2‘s 我可以利用 Intel?PL1和 PL2的运行机制来理解它

    3 μ s、充电器会限制并尝试在 TOVLD 期间将适配器输入电流固定到 ILIM2、充电器如何实现和完成它?μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    1、我如何理解这一描述、因为适配器本身具有特定持续时间的电流浪涌容量、而该持续时间并非由充电器指定、与充电器无关?
    Unknown 说:
    2~充电器为什么和如何最大限度地减少充电器的电量?

    如果您的系统需要16W 的负载、但适配器只能提供15W 的  功率、则器件将进入补充模式、电池将通过提供剩余1W 的功率来帮助适配器、从而防止系统崩溃。 大多数客户不希望在连接适配器时对电池放电、因为电池应在移除适配器时用作备用电源。 它还会缩短电池放电和再充电的寿命周期。

    通常、在系统瞬态负载期间、系统只需要在短时间内(例如4毫秒)提供16W 功率。

    每个适配器都具有它可以支持的特定直流额定值、 例如5V/3A (15W)。 通常、这些适配器可以在短时间内超过此值、例如5V/3.25A (16.25W)、持续5毫秒。  

    通过使用适配器的功能、我们可以从适配器提供系统负载、而不会使电池放电、这有助于延长电池的寿命周期。

    [报价 userid="564296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402143/bq25720-what-s-the-relationship-between-iindpm-and-two-level-input-current-limit/5369313 #5369313"]1、此处"适用"的含义? 如果充电器尝试升高至寄存器中设置的 ILIM2以下值?右?如果适配器输入电流升至高于 ILIM2、充电器将在 TOVLD 的持续时间内限制并尝试将适配器输入电流固定至 ILIM2、

    是的、这是正确的。充电器会将输入电流限制为寄存器中设置的 ILIM2

    2、如果充电器试图使电压高于 ILIM2、它将在 TOVLD 的一段时间内限制并尝试将适配器输入电流固定到 ILIM2‘s 我可以利用英特尔?PL1和 PL2的操作机制来理解它、

    输入电流不应高于 ILIM2。

    [报价 userid="564296" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402143/bq25720-what-s-the-relationship-between-iindpm-and-two-level-input-current-limit/5369313 #5369313"]3、如果充电器试图变为高于 ILIM2的电平、则如果充电器将在 TOVLD 的一段时间内限制并尝试将适配器输入电流固定到 ILIM2?充电器如何实现并完成、

    输入电流不应高于 ILIM2。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过使用适配器的功能、我们可以从适配器提供系统负载而不对电池放电、这有助于延长电池的寿命周期。

     当系统发生过载时、适配器的峰值功率特性是否会终止电池补充模式?

    根据我的理解,电池补充模式本身发生在已经经历了 适配器的峰值功率特性 ,仍然无法满足系统的过载后,那么为什么你可以说电池补充模式可以避免,如果使用 适配器的峰值功率特性? 我对 适配器的补充模式和峰值功率特性的同时性感到非常困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

     发生系统过载时、适配器的峰值功率特性能否终止电池补充模式?

    峰值功率特性发生在电池进入补充模式之前。

    据我所知、电池补充模式本身就是在经历了 适配器的峰值功率特性之后发生的 、该特性仍然无法满足系统的过载要求、

    是的、这是正确的。

    那么、如果使用 适配器的峰值功率特性、为什么可以避免电池补充模式? 我对 适配器的补充模式和峰值功率特性的同时性感到非常困惑。

    我不知道该怎么解释。 此功能适用于瞬变负载(负载快速变化、例如仅在几毫秒内从0W 变为16W 再变为0W)、适配器通常只能提供15W 的功率、但由于我们知道大多数适配器可以在短时间内超过其直流额定值、因此我们可以将其用于优势所在。

    在大多数情况下、我们可以使用它来避免进入补充模式、但如果系统负载保持时间超过编程的 ILIM2限制、则充电器将进入补充模式。

    我建议订购 EVM 并自行测试。

    此致、

    Christian。