This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:工作静态电流(PFM 模式)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210EVM, TPS629210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1394969/tps629210-operating-quiescent-current-pfm-mode

器件型号:TPS629210

工具与软件:

大家好、TI 团队:

工作静态电流(PFM 模式)的电流是多少? 我在数据表中没有找到该数字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    工作静态电流(PFM 模式)的电流取决于您设置的电感、Vin 和 Vout。   因此我们不添加这样的规格。

    我们估计正常情况下它应该是数十 uA。  

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin:

    客户要求 Iq;PFM 的电流小于10uA。

    TPS629210EVM测试:IQ;PFM = 25uA、这个电流是否正常?

    测试条件:工作静态电流(PFM 模式)、VIN = 4V、VOUT = 3V;IOUT = 0 mA、器件开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    请帮助确认。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    好的、我稍后会更新。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    是的、我已经检查过、在无负载情况下、EVM 上的输入电流为22uA 、接近于您的测试结果。

    原因是 fb 电阻器会消耗一些电流、在我的计算中、电流会流向 fb 电阻器、也即强制为17uA。  

    为了减少空载时的输入电流、我建议增加 fb 的上下电阻器来减少电流泄漏。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Collin、

    我的客户端增加了反馈电阻器、但测试结果仍然在22uA 左右。 您能向我推荐几个电阻器吗? 如果 TPS629210无法满足 Iq;PFM 低于10uA、是否有其他降压转换器值得推荐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、Ω

    要  在空载时实现小于10uA 的 Iq、请尝试将上 fb 电阻器更改为480k Ω、将下 fb 电阻器更改为120k Ω。

    同时、将电感器更改为1uH。

    谢谢!

    Colin