This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:LLC 转换器中的启动问题

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403099/ucc256302-start-up-issue-in-llc-converter

器件型号:UCC256302
Thread 中讨论的其他器件:UCC256402

工具与软件:

我在 LLC 转换器设计中使用这种控制器、但启动时遇到问题。  

问题: 当 HO 尝试变为高电平时、不会生成栅极脉冲、LO 不会生成、并且出现击穿情况。

测试装置 :  

1)尝试了两种为 IC 供电的方法、即向 HV 引脚提供直流母线并将外部电源直接连接到 VCC - IC 确实会导通、因为 RVCC = 12V、HB - HS = 12V (自举电容器充电)并且 LO 为高电平(但不仅是脉冲、它始终为高电平)

2) 2)我不使用 OVP、因此我将 BW 接地。 BLK 引脚通过电阻分压器从直流母线获得3V 的电压。

 -我还尝试在3V 时从外部为 ISNS 供电,因为内部 OCP1阈值是4.03V,只是为了避免过电流跳闸。

 - VCR 还由函数发生器(90kHz 时的4Vpp 正弦波)提供、仅用于调试和尝试生成 HO 和 LO 脉冲。 该引脚接地的电容为15nF。

3) FB 引脚电压有时为5V、但一段时间后(不一致)、当 HO 尝试变为高电平时、LO 不会。 其他时候、FB 为低电平、我无法生成任何开关脉冲。

我有一个0.22uF 的 LL/SS 电容器接地。 这是问题吗? 在 TI 的一些设计表中、建议的最大电容为120pF .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的询问、正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不推荐在新设计中采用 UCC256302。  我建议在您的设计中尝试使用 UCC256402、看看它是否可以解决该问题。

    此致、