This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2482:将 TPS2482用作电子保险丝-限流器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2482, TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402335/tps2482-using-the-tps2482-as-e-fuse---current-limiter

器件型号:TPS2482
主题中讨论的其他器件: TPS1663

工具与软件:

您好!

我们将 TPS2482用作 5 Ω 电阻负载的电子保险丝限流器。

VIN = 28V

R_SESNSE = 9m Ω

电流限值= 5A

计时器 CAP = 330nF

R3 = 499K

R4 = 10K

输出 MOSFET 为 Vishay 的 SUM70030

当电阻负载断开时、通过将 EN 引脚置为有效、电子保险丝将开启。

当电阻负载连接到电子保险丝的输出时、出现的脉冲电流为5A、但脉冲宽度约为10ms、而不是预期的50ms。

感谢您提供有关如何将脉冲电流宽度提高至50ms 的任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georgy:

    感谢您发送编修!

    我们提供集成解决方案 TPS1663来克服所有这些设计解决方案。  

    更多信息。 设置的功率限制是多少? 应增大功率限制、以从输出端的负载开始、这会对热插拔 MOSFET 造成更大的应力。

    通常、我们建议使用 TPS2482的 PG 输出启用负载  

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我将尝试通过调整 R3和 R4来设置功率限制。

    功率限制应为 140W。

    BR、

    格奥尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georgy、

    您是否使用 EVM 进行测试?

    不确定您参考的 R3和 R4。

    您还可以使用设计计算器找出您的系统设计所需的值。

    使用下面的链接下载计算器。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-CXmOeWd49v/01.00.00.0J/slvc033j.zip

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Amrit、您好!

    我使用上述计算器并获得了所需的147W 功率限制、Rprog1和 Rprog2应如下所示:

    Rprog1 (VREF 至 VPROG 的电阻)= 10.2K  

    Rprog2 ( VPROG 至 GND 的电阻)= 20K

    这些值有道理吗? 因为在本例中、 VPROG = 2.65V、因此不超过4V

    BR、

    格奥尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以上值就是这项工作。

    谢谢你