This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:PMP7413

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403011/ucc2897a-pmp7413

器件型号:UCC2897A

工具与软件:

尊敬的 TI 成员:
CAN PMP7413参考设计可用于

I) 80VDC 至160VDC 的电压输入范围
II)输出5V @ 12A

 可以在80VDC 至160VDC 的输入电压范围内修改设计  

对于5V@12A 的输出、

请在方便时尽早分享您的观点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您需要一个新的变压器。 基于以下分析、变压器匝数比无法正常工作。

    根据原理图、dmax 估计为0.63。 输入电压最小为220Vin 时、若要得到 Vout = 5V、NPS 可能为18至20。

    您的设计的最小 Vin = 80V、原始设计只能使 Vo = 2.76V、dmax = 0.63、NPS = 18。

    即使增大 dmax = 0.81 (可能是实际的 dmax)、从 NPS = 18后的 Vout = 3.60V。

    考虑到损耗可能导致的压降、即使在 dmax = 0.8的情况下、设计也需要 NPS < 10才能从变压器绕组6.40V 获得足够的 Vo = 5V。

    因此、您需要使用 NPS < 10的新变压器、并且需要对此 PMP7413进行其他相关调整、从而符合您的设计规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    是否有任何工具可以为该设计建议变压器数据、或一些可用于进一步执行开发任务的仿真  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下应用手册介绍了应遵循的设计步骤。  
    https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts = 1724263572883&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和建议