This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54425:导致输入电流变化的因素

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402195/tps54425-factors-causing-input-current-change

器件型号:TPS54425

工具与软件:

您好!

我的客户正在使用 TPS54425、如下所示。

- VIN = 12V

即使输出负载在5V 时相同、开发板和大规模生产的电路板之间的输入电流也存在差异

问题1。 请查看上述电路设计、看看是否有任何问题。

问题2: 即使同一电路中的输出电压和输出负载相同、输入电流是否会存在差异?

      请告知可能导致此症状的原因。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    C192应为10-22pF。

    您能否提供一个数字来显示输入电流的差值?  开发板和大规模生产的板之间的输入电压是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    感谢您的答复。

    这两个板之间的区别如下所示。

     -开发板: 12V/0.39A

     -批量生产电路板: 12V/0.25A.

    据说该产品由相同的电路组成、5V 负载条件也相同。

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    如果负载相同、这意味着器件上会再次出现1.68W 的功率损耗、这将导致器件温升更高。 客户可以对其进行检查。