This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62806:输出电压温度特性

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402875/tps62806-output-voltage-temperature-characteristics

器件型号:TPS62806

工具与软件:

您好!

我们客户对 TPS62806输出电压 VOUT 在低温下的温度特性有疑问。  

由于我了解 VOUT 温度特性取决于带隙电压、因此我相信 VOUT 在低温(例如25°C)下会变得更低。

能否让我们知道我们是如何考虑 VOUT 温度依赖性的?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 E2E、

    [报价 userid="36158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402875/tps62806-output-voltage-temperature-characteristics "]由于我低估了 VOUT 温度特性取决于带隙电压、因此我相信 VOUT 在低温下往往会变低

    是的、正确、VOUT 温度特性取决于带隙电压特性(相对于温度)。  

    Jerry Chuang 说:
    我们是否可以让我们知道我们对 VOUT 温度依赖性的看法。

    我可以通过电子邮件发送给您。

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    非常感谢您的答复。 我已充分理解、VOUT 随温度变化的容差在很大程度上取决于带隙电压温度特性。

    此致、