This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM 板是否支持为54.6V 电池充电?

Guru**** 1788830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25750EVM, BQ25756, EV2400, BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379508/bq25750evm-does-bq25750evm-board-supports-the-charging-of-54-6v-battery

器件型号:BQ25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25750BQ25756EV2400BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们计划使用 BQ25750作为电池充电器。 下面指定了该要求。

输入直流电压:48V 至55V
标称电压:49V
输出电压:54.6V
电池充电终止电压:54.6V
充电电流(max):3A

我们目前尚未计划使用反向模式。  

BQ25750EVM 板是否能够满足上述要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    是的、BQ25750EVM 可支持上述要求。 您必须更改 FB 上的电压反馈分压器才能获得正确的电池充电电压。 您可以使用 BQ25756设计计算器来帮助计算 FB 分压器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    电压较高的电池中消耗大电流。 我是否需要任何外部电路/保护电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    对于54.16V 的输出电压、我更改了(BQ25750EVM 的)反馈电阻 Rtop = 249K Rbot = 7.32K。
    Vout 最初生成、连接电池(43V)后、充电器 IC 不工作、并且 ACUV、ACP、ACN、SRN、SRP、这些引脚短接至 GND。

    此外、由于数据表中提到的设计流程适用于58.8V、因此可以使用较高电压的测试结果。


    注意:我们仅在连接电池后才提供 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    使用电池54.6V 时、即较高电压。 我是否需要任何外部电路/保护电路?

    您不需要任何外部保护电路。

    我有几个问题用于澄清这种情况并帮助我们调试这种情况。

    初始生成 Vout

    您能解释一下这句话是什么意思吗?

    充电器 IC 无法正常工作、且 ACUV、ACP、ACN、SRN、SRP、这些引脚短接至 GND

    电池连接到 EVM 时、SRN 和 SRP 为0V? 这些引脚应为电池电压

    EVM 上的 I2C 能够正常工作吗? 您可以向我发送 EVM 寄存器的日志吗?

    是的、我们确实有高电压测试结果。 您希望看到哪种类型的测试?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    Vout 最初生成。 您能解释一下这句话是什么意思吗?

    -- 在 连接电池之前,我已经验证了 J3的空载情况下的输出电压。 然后、我已关闭器件并连接已放电的电池(43V)、以检查充电操作。
     上电后、IC 已损坏。

    电池连接到 EVM 时、SRN 和 SRP 为0V? 这些引脚应为电池电压

    --我已经取出电池和检查阻抗,并观察到 SRP , SRN 和 ACUV 短路。

    EVM 上的 I2C 能够正常工作吗? 您可以向我发送 EVM 寄存器的日志吗?

    --
    我无法使用 EV2400读取寄存器,它显示 器件 ACK 错误。

    是的、我们确实有高电压测试结果。 您希望看到哪种类型的测试?
    --请分享电压大于或等于55V 的可用测试数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您耐心等待。 我们现在很忙、本周稍后再回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    我们仍在研究这一点。 可以为我提供一些数据吗?

    您能看一下 EVM 上的 FET 以及 FET 的器件型号吗?

    您还可以测量 R22和 R25的电阻吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请在下面找到详细信息。

    Q1、Q2、Q3、Q4 - AONS66920
    Q5、Q6、Q7、Q8 - AONS66917

    R22和 R25的值为10 Ω。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您提供新信息。

    我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

     请您在此处帮助我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您的耐心等待。 我明天会回到你身边。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我们已在 EVM 板中更换了 BQ25750 IC。 现在、在  ACUV、ACP、ACN、SRN 和 SRP 引脚上未观察到短路。

    此外、如果您可以共享寄存器配置文件也会有所帮助。

    我已经按照 用户指南中提供的步骤操作。 但不会生成输出电压。

    在我的电路板中、对于54V 输出、FB R64替换为7.32K。 我没有改变任何其他东西。 我已使用 JP13将/CE 设置为低电平。 此外、跳线连接在 JP12的引脚1和引脚2之间。  JP 1、4、5、6、9、 10、16已安装。

    我希望 在 连接电池之前确保生成稳定的输出电压(54.6V)。  因此、我在没有电池优先的情况下进行验证。

    输入电压范围- 39V 至54.6V/6A、Vout=54/2A 。 但不会生成 Vout。  

    请求您提供同样的帮助。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您的配合。 我有几个问题:I2C 是否可以在 IC 上工作? IC 报告什么状态、您能将寄存器文件发送给我吗?

    我认为您需要进行的唯一更改是禁用看门狗计时器并将充电电流 ICHG 设置为正确的值。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    是的、I2C 正常工作。
    请在下面找到寄存器文件。 最初我们已尝试禁用看门狗时间且 Ichg=20A、但不会生成 Vout。 因此、我们再次尝试按照 EVM 指南更改设置。 以下文件可能存在配置错误。 请帮助我们配置相同项。  

    输出电压54V/2A。 首先、我想在不连接电池的情况下检查 Vout

    正在请求您的提示响应。
    e2e.ti.com/.../Bq25750_5F00_Reg_5F00_Config.txt

    此外、请注意、黄色突出显示的 VOUTReg 选项对我而言不可用。


    下面是我们的 EVK 板。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请协助。 我们的产品交付正受到延迟。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您耐心等待。 我认为 IC 可能会卡在涓流充电模式下。 您是否可以为我运行几个测试?

    如果设置 EN_PRECHG=0、IC 是否按预期工作? 我建议在运行此测试时设置 ICHG=0.4A。 我还建议在开始测试之前先插入电池、禁用充电、然后再插入 VAC。

    此外、您还可以应对- 39V 至54.6V 的 VIN 范围。 我建议使用二极管来防止反向电压。 -39V 电压可能通过开关 FET 的体二极管传导。

    您能否尝试替换电路板上的 IC、看看它是否起了作用?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您提供的投入。 我已尝试 EN_PRECHG=0和 ICHG=0.4A、但电压未生成。

    我还将尝试替换 IC。

    另外、能否分享一下58.8V 的测试结果?  还请共享您已使用的寄存器配置文件。
    那会很有帮助。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    您是否还可以尝试检查 EVM 上的 FET、看看 FET 是否正常?

    以下是我们对 BQ25750进行的效率测试示例、测试结果为 VIN = 48V、VBAT = 54.2V:

    对于初始测试寄存器设置、我建议设置 Watchdog=Disabled、EN_PFM=0、EN_TERM=0、400mA 和 EN_CHG=0。 在准备好开始充电且将电池插入 EVM 后、设置 EN_CHG=1

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我尝试过同样的它不工作。 WATCHDOG=DISABLED、EN_PFM=0、EN_TERM=0、400mA 和 EN_CHG=0、并且 我已经连接了电池、然后插入输入并使 EN_CHG=1、请分享寄存器配置。

    我检查了所有 FET 都很好。

    请共享寄存器配置文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    我共享的设置是寄存器配置。 听起来 IC 或电路板本身没有工作。 您已经更换过 IC、因此我认为电路板本身无法正常工作。

    关于 bqz 文件、EVM 用户指南是由较早版本的 BQStudio 制定的。 我目前正在更新此文件。

    我正在研究这件事,我会在一周结束时回到你的身边。 同时、您是否有另一款可执行 ABA 交换的 EVM? 如果您没有另一个 EVM、也没问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我共享的设置是寄存器配置。 听起来 IC 或电路板本身没有工作
    --我可以写寄存器,并能够再次读取它,以验证相同使用 EV2400。 所以 I2C 没有问题。 且器件也正常响应。

    我将通过更换 FB 电阻器将 EVM 从54V 恢复到29V、从而根据收到的情况检查默认条件下的运行情况。

    请尽早共享更新的用户手册或寄存器配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您耐心等待。 我正在调查这一情况、下周我会与您联系。

    我认为 EVM 上有问题。 如果在您这边有时间做更多测试、您可以测量 R22、R25、R5和 R6吗? 您可能还需要在 EN_CHG=1时检查 EVM 的状态和标志。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    这些为 R22、R25、R5、R6为10 Ω。 当 EN_CHG=1时、充电状态显示未充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您提供新信息。

    我仍在实验室中研究这种情况。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    感谢您耐心等待。 我们仍在实验室中对此进行调查。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您可以在此提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    很抱歉让你像这样等待。 感谢您的耐心。 我仍在实验室中从事这项工作。

    您可以通过很少的测试来诊断 EVM。

    当设置 VBAT=10V 和 VAC=0V 时、BATFET 是否导通并且您在 VSYS 处看到10V? 相反、当您设置 VAC=10V、VBAT=0V 并拔下 JP13时、是否在 VSYS 上看到10V?

    这些测试将指示 ACFET 或 BATFET 是否已损坏。

    如果 ACFET 和 BATFET 正常、则可能表示 Q1-Q4不良、需要更换。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的答复。 我将执行测试用例并向您分享结果。

    另外、在改变 IC、给 Vin 上电48V 后、可以观察到 Vbat 产生54V、同时观察到电容器的充电和放电(我是在无电池条件下测试的)。  

    但当我关闭 VIN 时、我听到嘀哒声、现在 IC 损坏了、但 FET 像往常一样正常。 状态指示灯未亮起。 但 LDO 输出3.3V 就可以了。  每次输出电压为54V 时、我们都会听到这种轻微的嘀哒声。  这是第四个 IC。 之后、没有观察到输出。 IC 不响应 I2C 通信。

    以上就是我们迄今为止的观察结果、我也会执行上述操作、并尽快与您分享结果。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我已经执行了您提到的测试用例。  

    当设置 VBAT=10V 和 VAC=0V 时、BATFET 是否导通并且您在 VSYS 处看到10V?
    ——VAC 约为1V。

    当您设置 VAC=10V、VBAT=0V 并拔下 JP13时、是否在 VSYS 上看到10V?
    --- VSYS 约为2V。

    此外、在昨天的验证后、发现 R22和 R25开路、并且发现 IC 上的 BAT_SRC 引脚短路。 但 Q7和 Q8没有问题。 我检查了相同的阻抗。 更换 IC 后、短路消失了。  

    我认为这只会发生在54V 或更高的输出电压上。 但我不确定。 请 帮助您分析相同故障的根本原因。 这是第四个 IC 损坏。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    我目前正在诊断 EVM 上的根本原因。 我希望尽快向您通报根本原因和解决方案。 请耐心等待。

    如果要继续测试 EVM、我会建议使用 CV 负载而不是电池。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    我已经诊断了根本原因、目前正在制定问题的解决方案。 感谢您耐心等待。

    核心问题是当超过30V 的电池热插拔到充电器时 BATDRV 开启过快。 我目前正在修改 R9、C36以及 VSYS 和 VBAT 上的大容量电容、以解决该问题、并减慢 BATDRV 导通时间。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    谢谢。 我会在获得更多信息时通知您。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashfaaq、

    我想我找到了解决这个问题的可行方案。 我正在实验室中对其进行验证。

    此致、
    埃森·加洛韦