This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:如果将54V 电源直接施加到 PD 而没有进行检测、分类、内部 MOSFET 是否会导通

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1396001/tps2372-does-the-internal-mosfet-pass-on-if-a-54v-power-applied-to-the-pd-directly-without-detection-classification

器件型号:TPS2372

工具与软件:

大家好、TI 专家:

   问题标题中写道:如果直接向 VDD 和 VSS 施加直流54V 电压、TPS2372如何工作、但内部 MOSFET 启动的唯一要求是 UVLO 阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiang Tao、

    感谢您发送编修!

    即使没有检测/分类、如果 TPS2372的内部热插拔(VDD VSS)电压高于36.3V 至40V、其内部热插拔(MOSFET)也将开启、如下表所示。  

    PSE 还需要提供高于36.3 - 40V 的电压、以便 在检测/分类之后开启内部热插拔。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang 大师:

    --在此条件下, PG、/BT、TPH、TPL。的状态是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiang Tao、

    感谢您的答复。

    TPH/TPL/BT 主要取决于分类事件数量和宽度(BT 具有更宽的第一类分类)。  如果您使用无源 PoE 注入器(>40V、未进行检测和分类)、则分级 事件编号 = 0、您的所有 TPH/TPL/BT 都将为 Hi-Z。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在设计上尝试过这种方法、非常喜欢您的回复。 如果是、则很难使用 TPH/TPL/BT 引脚来识别某些非标准 PSE