This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1是否支持?μ A I2C 操作

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1401441/bq40z50-r1-does-bq40z50-r1-support-i2c-operation

器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQ40Z50

工具与软件:

BQ40Z50-R1是否支持 I2C 操作?为什么(如果不支持)?

我的设计环境是将 仅支持 I2C 接口的充电器 SC8886S 连接到 EC、并且电池保护器芯片是支持 SMBus 的 BQ40Z50-R1。 电池和充电器使用 CLK 和数据连接在一起、通常连接到 EC 上同时支持 SMBus 和 I2C 的同一端口。

由于 EC 上缺少 SMBus/I2C 端口、我不打算将电池和充电器连接拆分为 EC 上的单个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    Bq40z50应支持 I2C 操作、但在设计中需要考虑一些方面。 以下文档对于此主题应该很有用:

    《SMBus 与 I2C 器件的兼容性》

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助明确指出应特别考虑哪些其他方面以及如何处理这些方面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请确保直流电平规范能够满足 SMBus 协议、以及时序要求:

    bq40z50数据表还应提供更多关于预期通信的精确时序要求的规格。

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘s I2C 操作符合 SMBus、的硬件规范?以下称为 I2C、的操作:该?为8 Ω 为什么您可以说即使必须满足 SMBus 硬件规范、BQ40Z50-R1也支持 I2C

    为"Bq40z50应支持 I2C 操作"、仅用于写入/读取行为协议、而不适用于硬件(__LW_AT__直流/交流电平和时序)规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    应满足硬件规范、但是从读取/写入行为来看、单字节读取/写入应该是兼容的、在多字节读取/写入的情况下、它们的数据包结构最初是不兼容的、但结构可以是兼容的。 随附的 SMBus 兼容性文档中介绍了这些情况。

    此致、

    Anthony