主题中讨论的其他器件:TPS23754
工具与软件:
你(们)好
请验证原理图以及 ORing 部分。请提供 为 PoE 设置优先级(而非外部电源)的步骤。
请在此链接上找到原理图。
https://drive.google.com/file/d/1UOiTpN14wk_c2hwtcwUv8SlG2utezA1H/view?usp=sharing。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
请验证原理图以及 ORing 部分。请提供 为 PoE 设置优先级(而非外部电源)的步骤。
请在此链接上找到原理图。
https://drive.google.com/file/d/1UOiTpN14wk_c2hwtcwUv8SlG2utezA1H/view?usp=sharing。
尊敬的 Rony:
感谢您发送编修!
我可能会看到存在一些接地问题。 请使 VSS 和 RTN 未在电路中短接。 您可以参考 PMP6672 " ">www.ti.com/.../PMP6672"、这是一个基于 TPS23754的5V/5A 反激式转换器接地连接。
此外、我建议只使用 APD、而不使用 PPD。 您可以保持 PPD 引脚断开以禁用它。 PPD 指 VSS、而不是 RTN。 然后、如果您有适配器并使分压器上升到 APD 的阈值以上、则 PD 的内部热插拔将关闭、适配器将具有更高的优先级。

请更新您的原理图并分享更新后的原理图。 谢谢。
此致、
Diang
你(们)好
我现已重新附上 poe 原理图 、请验证并分享评论
尊敬的 Rony:
感谢您的耐心。 在查看原理图之前、我想知道无源 PoE 的输入电压是多少?
如果无源 PSE 电压高于37.5V (高于36.1V、添加2x0.7V 二极管正向压降)、则不需要使用 PPD 引脚。 无源 PSE 可以直接让 PD 打开而无需握手。
如果您的无源 PoE 电压低于37.5V、则需要 PPD 引脚。 在这种情况下、需要在 PSPD-PSE 之间使用一个分压器、以在注入无源 VSS 时将 VDD 引脚设置为高于1.55V。
在您的情况下、PPD 触发电压为1.55V/4.3k*(100k+4.3k)= 37.6V、这不常见于无源 PSE 应用。 如果无源 PD 电压类似于24V、36V、...、您可能需要使 R31高于4.3k、以确保 PSE 可以在低电压下导通。

此致、
Diang