This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754EVM-420:TPS23730

Guru**** 2390785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1390330/tps23754evm-420-tps23730

器件型号:TPS23754EVM-420
主题中讨论的其他器件:TPS23754

工具与软件:

你(们)好  
请验证原理图以及 ORing 部分。请提供 为 PoE 设置优先级(而非外部电源)的步骤。
请在此链接上找到原理图。  
https://drive.google.com/file/d/1UOiTpN14wk_c2hwtcwUv8SlG2utezA1H/view?usp=sharing。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您发送编修!

    我可能会看到存在一些接地问题。 请使 VSS 和 RTN 未在电路中短接。 您可以参考 PMP6672 " ">www.ti.com/.../PMP6672"、这是一个基于 TPS23754的5V/5A 反激式转换器接地连接。

    此外、我建议只使用 APD、而不使用 PPD。 您可以保持 PPD 引脚断开以禁用它。 PPD 指 VSS、而不是 RTN。 然后、如果您有适配器并使分压器上升到 APD 的阈值以上、则 PD 的内部热插拔将关闭、适配器将具有更高的优先级。  

    请更新您的原理图并分享更新后的原理图。 谢谢。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我现已重新附上 poe 原理图 、请验证并分享评论

    e2e.ti.com/.../PoE-Box.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您的更新。 请参阅以下评论:

    1.建议使用 APD 设置适配器优先级。



    T2P 是一个开漏引脚、需要通过一个电阻器上拉。



    3.不使用 GAT2时,请将 DT 绑定到 VB。



    4. D8的方向需要改变。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang
    感谢您发送编修。 实施了建议和共享 th 原理图的更改。 我们计划测试使用直流电源和 POE 的电路。 是否可以使用  APD  配置来测试使用直流电源的电路、我们的想法是将该配置计划到 implement.e2e.ti.com/.../05-Power-Supply-_2D00_-Copy.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang
    只想了解 gate2引脚的作用及其工作原理和变压器 T3的作用。 对于电路的了解、是否有任何参考文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您的更新。 我将重新检查您的原理图并在本周之前返回。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您的耐心。 在查看原理图之前、我想知道无源 PoE 的输入电压是多少?

    如果无源 PSE 电压高于37.5V (高于36.1V、添加2x0.7V 二极管正向压降)、则不需要使用 PPD 引脚。 无源 PSE 可以直接让 PD 打开而无需握手。

      

    如果您的无源 PoE 电压低于37.5V、则需要 PPD 引脚。 在这种情况下、需要在 PSPD-PSE 之间使用一个分压器、以在注入无源 VSS 时将 VDD 引脚设置为高于1.55V。  

    在您的情况下、PPD 触发电压为1.55V/4.3k*(100k+4.3k)= 37.6V、这不常见于无源 PSE 应用。 如果无源 PD 电压类似于24V、36V、...、您可能需要使 R31高于4.3k、以确保 PSE 可以在低电压下导通。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    GAT2与 GATE 的相位相同、但具有死区时间。 GAT2的主要用途是驱动初级侧的有源钳位 FET 或驱动次级侧的同步 FET。 在您连接的原理图中、它用于 驱动次级侧的同步 FET。

    在许多反激式设计中、这些设计不需要使用 GAT2。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang
    是的,我们的 无源 PSE 电压高于37.5V . 我们计划提供48V 至56V 的输入电压、该电压范围与 poe 电压范围相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您提供的有用信息。 我将使用这些信息来查看您的原理图。 将在3个工作日内回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    感谢您的耐心。  

    由于您的 PSE 注入器高于37.5V、我只需将 PPD 设置为断开。 我在 RJ45端口上都有 PoE 注入器和 PSE。 直流适配器(通常需要24V - 57V)用于外侧。 连接好三者中的一者后、 即可让反激式器件正常工作。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rony:

    由于我们很长时间没有看到您的回复、我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang