This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753:TPS23753变压器匹配参数

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1395569/tps23753-tps23753-transformer-matching-parameters

器件型号:TPS23753

工具与软件:

大家好!

您能否为这款与 TPS23753匹配的变压器提供推荐的参数? 客户测试 IP 电话温升时发现温度很高、变压器严重加热。 整个 POE 模块的转换效率只有约60%。 因此 、他希望您提供推荐的参数、以查看变压器选择是否存在问题、或者您有任何关于提高电源转换效率的建议、非常感谢。

下面是原理图和匹配的变压器。

e2e.ti.com/.../1_5F00_UM7715IP_2D00_F.pdfe2e.ti.com/.../CFEP13_2D00_5V--POE13P_2D00_50L_2C00_fo_D46B79723575505B7F62A48B664E_.pdf

此致、

Arabella Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Arabella,  

    感谢您发送编修!

    存在多个输出电压。 由于只有一个变压器、因此可能存在两个主要问题。

    Pri : SEC : AUX=1 : 0.25:0.5.

    1、直流/直流转换器可能无法在优化状态下工作。  

    反激式 Vout = Vin * D/(1-D)* nsec/npri、Vin 为37 - 57V。 例如、在3.3V Vout 时、占空比 D = 0.19 - 0.26;在12.3V Vout 时、D = 0.46 - 0.57。 尽管 TPS23753A 可具有0 - 0.76的占空比范围、但它在某些输出电压条件下可能无法进行优化。

    2. TPS23753A 的 VC 引脚可能处于欠压或过压状态。 否则会损坏 PD 芯片或使 PD 芯片以断续模式工作。  

    VC = Vout * naux/nsec。 它使 VC = 6.6V - 24.6V。 而 VC 运行范围为9.3 - 18V。 低于这些电压时、PD 可能处于断续模式。 如果超过这些范围、PD 可能会损坏。

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、直流/直流转换器在优化条件下可能无法工作。
    ——当前配置为9.3V Vout、测量输出电压为9.48V;
    2. TPS23753A 的 VC 管脚可能存在欠压或过压情况。 这会损坏 PD 芯片或使 PD 芯片以间歇模式工作。
    ——当前测得的 VC 电压为18.3V;

    请帮助确认在上述两种工作条件下芯片或变压器是否会过热。 如果可以优化、可以启动哪个方面、应调整哪些参数? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    感谢您的答复。 正如我们在消息中讨论的那样、请帮助提供布局(.brd 文件)、以便我们检查高功率器件是否彼此过于靠近。

    另外还有两件事需要说明:

    18.3V Vc 超过了18V 工作电压。 您可以使用线性降压转换器将其电压降至~12V。  

    2.当提到效率仅为60%时、效率曲线与 Pout 的关系是什么? 您是否断开了 2D15连接?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arabella,

    由于我们很长时间没有看到您的回复、我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新主题帖。

    此致、

    Diang