This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:ESD 测试

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1402979/bq27z746-esd-testing

器件型号:BQ27Z746

工具与软件:

您好!  

我们有一个使用 BQ27Z746的电池。

在对电池执行 ESD 测试(触摸4K)之后、

BQ Studio 用于读取电池信息。

异常显示有-2918mA 电流、41 ℃ 温度、芯片过热

但当我们关闭芯片再重新开启时、电流和温度恢复正常、芯片不再发热。

这可能是因为附件是原理图。 请帮助查看是否需要改进。 谢谢你。

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经与我们的 ESD 专家讨论过、建议在 PACK+/-以及 SDA 和 SCL 上添加火花隙。  

    此致、  

    Robert。