This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21330-Q1:用作非隔离式驱动器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1403162/ucc21330-q1-used-as-non-isolated-driver

器件型号:UCC21330-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC21330

工具与软件:

UCC21330是否可用作非隔离式驱动器?

这意味着 VSS 与 GND 连接。

与 SW 引脚相比、通道 VDD 为12V。

与 VSS 引脚相比、B 通道 VDD 为12V。

但 HV-DC-link 仍为800V 或1200V。

是否有任何疑虑?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    如果 VSS / PGND 连接到初级侧接地、则可能存在影响驱动器初级侧的噪声问题。

    连接这些接地端后、无法保证实现隔离规格。 尤其是当 HV 总线的幅度为800V/1200V 时、从栅极驱动器的初级侧看到功率级瞬变将是一个主要问题。

    为什么要将这些接地端连接在一起?

    此致、

    Hiroki