Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
团队成员、您好!
我们有一个定制模块、其中使用了 BQ34210-Q1电量监测计。 但我们能够设置 Design Capacity 的范围。 但是、在我们尝试设置满电荷容量时、情况并没有改变。 我们通过读 "FullChargeCapacity (): 0x12和0x13以及 DesignCapacity (): 0x3C 和0x3D"确认了它,但当我们读满电容量时,它只显示2200mA H. 该值是 POR 期间设置的默认值。
请告诉我需要遵循哪个步骤来更改满电荷容量。 需要使用它来计算电池的剩余容量。
谢谢你